This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478331/thvd1424-thvd1424

器件型号:THVD1424

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个有关 THVD1424收发器的新问题。

默认情况下、通过分别内部所有上拉下拉来禁用接收器和驱动器。 这些值是什么?

我计划对我的一些收发器、接收器和驱动器分别通过100k 下拉电 阻和100k 上拉电阻实现使能、但我没有内部值、我担心分压。

将 NRE 直接接地、尤其是将 DE 直接连接到 VDD、组件是否仍然可靠?

我提前感谢你的支持  

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输入漏电流被指定为±5 µA。 因此、外部电阻器必须小于0.3 × VIO / 5 µA。 没有下限;0 Ω 正常。