This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:可以获取用于开发的文档吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469368/ds90ub983-q1-can-i-get-the-documents-for-development

器件型号:DS90UB983-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ALP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望获取下面 DS90UB983-Q1的文档;

-软件应用手册

- Android 操作系统软件开发人员指南

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我想在内部继续这一讨论。 您是否能够与当地的 FAE 联系以促进沟通?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    对于 FPD-Link IV 98x 器件、我们有一个脚本 生成工具、可用于设置用户配置、它将自动生成初始化脚本。 请联系您当地的 TI FAE 或代表以访问 ScriptGen 工具和 ALP GUI 配置文件、他们可以将文件共享给您。  

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    感谢您的支持。

    因此、我曾请当地的 TI 销售代表为该问题提供支持。

    他可能会就此问题与您联系。 提前感谢。

    此致、

    蔡斯