This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:关于 USB 架构解决方案的查询

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TUSB1146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477629/tmuxhs4446-inquiry-on-usb-architecture-solution

器件型号:TMUXHS4446
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1146

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在规划下一代器件、但遇到了 USB 架构和配置方面的挑战、这些挑战会直接影响平台的选择。

我们选择的 SoC 仅提供单个支持交替模式(DisplayPort)的 USB 3.0接口。 我们的目标是将这个单个 USB 接口拆分为三个连接器、配置如下:
  • Type-C (端口1):支持 USB 3.0和 DisplayPort。
  • Type-C (端口2):支持带 OTG 的 USB 2.0。
  • Type-A:支持带 OTG 的 USB 2.0。

请查看我们的初始方框图、并针对  符合设计需求的整体解决方案提供建议。

欢迎提供任何反馈。

      

此致!

鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

     TMUXHS4446是适合在此处使用的器件、因为它可以 USB3.2、后者也可支持 USB 3和 USB2数据速率的数据速率。

    在使用 TMUXHS4446时是否还有任何其他问题?为什么您的系统中需要此器件的交叉点功能?

    如果有的话、我可以进一步研究一下这个问题。

    您是否对这些其他多路复用器感兴趣?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:
    感谢您提供的信息。 TI 拥有广泛的相关 IC、因此我不确定哪一个具体器件型号 与我提供的方框图对应。

    您能 根据图表帮助确定合适的 IC 吗?

    如有任何疑问、请告诉我。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 更新方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    理解并使用更新后的方框图、我认为我们需要加入 HSSC 团队、因为他们能更深入地了解 TI USB 集线器解决方案。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍里斯您好:

      首先、TI 集线器不支持 OTG。

      第二、显示端口是源应用还是接收应用?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    在灌电流应用中、我们的器件通过 Type-C 为外部监视器提供源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果连接到外部显示器、则应为电源。

    TMUXH4446或 TUSB1146是适用于 Type-C 端口的引脚。

    好的

    Brian