This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOX1X2XEVM:IO-LINK 的示例代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOX1X2XEVM, TIOL112, TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479215/tiox1x2xevm-sample-code-for-io-link

器件型号:TIOX1X2XEVM
主题中讨论的其他器件: TIOL112TIOL111

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户想获取 TIOX1X2XEVM 的示例代码、但在我们的主页和 SDK 中找不到此示例代码。

您能否分享示例代码?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    TIOL11xx 和 TIOS10xx 器件无需配置任何寄存器、并且没有可用的示例代码。  我假设客户正在尝试获取 IO-Link 器件固件堆栈、而 TI 没有可供客户使用的 IO-Link 器件堆栈。 这需要通过第三方获得、例如 TEConcept。  我相信、已经使用 TEConcept 栈创建了多个 TI 设计、您可以参考它们。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!

    您能不能让我参考示例参考设计?

    谢谢你

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wouter:

    下面是一个链接到 TI.com 上 TIOL112产品文件夹的示例。 https://www.ti.com/tool/TIDA-010263

    此外、从固件角度来看、TIOL111在功能上与 TIOL112等效、因此任何具有 TIOL111的 TI 设计也可以用作示例。  您可以通过搜索 TI.com 找到它们。

    此致、

    Jonathan