This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:SCANSTA112 IC / NRFND

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478178/scansta112-scansta112-ic-nrfnd

器件型号:SCANSTA112

工具与软件:

您好!

SCANSTA112 IC 在供应商公司 Digikey 中显示为 NRFND。

但是、它在您的网站上是"活跃"。 我们能否获得这方面的信息?

该 IC 支持多长时间? 预计它将在什么日期过时?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对 JTAG 器件的支持有限、因为支持此产品的原始美国国家半导体集团已不复存在、因此我们对该器件的深入了解仅限于此。

     如果您计划设计 SCANSTA112、请查看这两个文档。

    http://www.ti.com/lit/an/snla068c/snla068c.pdf

    0576.AN-1259 SCANSTA112 Designer Reference-snla055h.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我们发现自己难以买到、我们的经销商建议我们停止该产品。

    你是否有计划 结束寿命 SCANSTA112。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据公司的政策指南、TI 标准产品  只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

     有关更多详细信息、请参阅此链接。

    谢谢

    David