This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:有关 PCA9545APW 接口时序的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478818/pca9545a-questions-about-the-interface-timing-of-the-pca9545apw

器件型号:PCA9545A

工具与软件:

调试 PCA9545A 时、我注意到 ACK 信号始终在 SCL 变为高电平后发送。 为什么会这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8个数据位和 ACK/NACK 位在 SCL 的上升沿被采样。

    在本例中、在196 µs 对 ACK 位进行采样。 ACK 位由从器件驱动为低电平、同时以下低电平由主器件驱动、以发送停止条件。 当从器件和主器件之间切换时、SDA 线路可能会在短时间内变为高电平;这是正常的、但不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说我应该在 I2C 启动后检测第9个 SCK 的上升沿和下降沿之间的 ACK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是"介于"、而是在上升沿。 重要的是用箭头标记的单点状态。