This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:S2P 格式的 S 参数模型

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477753/tpd1e0b04-s-parameter-model-in-s2p-format

器件型号:TPD1E0B04

工具与软件:

您好!

我们的客户以 S2P 格式申请 TPD1E0B04DPLT S 参数模型、以便通过运行类似产品了解其对 S11、S21的影响。

即使我们可以在 t.com 上看到 S1P 格式模型、也可以提供 S2P 格式模型。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们在 TI.com 的"设计工具与仿真"部分提供了 S1P 文件。 我们手头没有 S2P 格式、需要一些时间来收集。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    我们能否在不久的将来支持 S2P Format S 参数文件?

    如果我的 undersadnig 是正确的、请将文件设置为 hare。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、至少需要几天时间才能使用 S2P 格式、但一旦准备就绪、我就可以联系他们。  

    同时、请参见随附的 S1P 的。  

    此致!

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../slvmbo1.zip