This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:能否使用千兆位以太网(1000B-T) RJ45连接器(带磁性元件)连接快速以太网(100B-TX)?

Guru**** 2503245 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478899/dp83848c-can-i-use-a-gigabit-ethernet-1000b-t-rj45-connector-with-magnetics-with-it-for-connecting-fast-ethernet-100b-tx

器件型号:DP83848C

工具与软件:

论坛、您好!

我不熟悉以太网接口。

我正在使用中 DP83848C 以太网收发器、该收发器不支持千兆位以太网。 要将其与外部电路连接、我将使用千兆位以太网 RJ45连接器  JXD1-1V09NL、 它具有4个差分对。 而 DP83848C 只有2个差分对 TX 和 RX。 所以我留下了另外两对连接器、 未连接(NC) 比较。

因此、我想确认一下、这是否可行。

下面附上连接器原理图供您参考。

谢谢

此致、

Ragini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragini:

    可以将它们保持未连接状态。 但是、务必要确保未使用的对具有受控的端接、以避免潜在的 EMI 问题。  

    此致!
    J