This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:100MB MDI/MDIX 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478058/dp83867ir-100mb-mdi-mdix-connections

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好!

我的一个设计中使用了 DP83867IR  

关于 DP83867IR、我有两个问题:

  1. AMDIX 特性:
  • 我注意到 PAP 系列具有 AMDIX 禁用搭接引脚
  • 对于 IR 系列、默认情况下是否启用 AMDIX 功能?
  • IR 系列中是否有任何搭接引脚可用于 AMDIX 控制?
  1. 差分对布线:由于 PCB 布局限制、我正在考虑跨越 TX/RX 连接:
  • RX+/RX-→TRD_P[A]/TRD_N[A]
  • TX+/TX-→TRD_P[B]/TRD_N[B]

启用自动 MDIX 后、此配置是否可接受?"

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:
    对于 DP83867IR、有 PAP 封装版本和 RGZ 封装版本。  
    对于 DP83867、默认启用 AMDIX 功能。  


    PAP 封装具有 AMDIX 禁用搭接引脚、即 RXD6引脚(引脚50)。  
    RGZ 封装没有 AMDIX 禁用配置(strap)引脚。  

    对于差分对布线、  

    [报价 userid="637007" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478058/dp83867ir-100mb-mdi-mdix-connections "]
    • RX+/RX-→TRD_P[A]/TRD_N[A]
    • TX+/TX-→TRD_P[B]/TRD_N[B]
    [报价]

    此 TX/RX 连接说明在启用自动 MDIX 的情况下是可以接受的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    感谢您的答复。

    没有其他问题。

    BR、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    听起来不错。 谢谢!

    此致!
    J