Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 工具与软件:
大家好!
我的一个设计中使用了 DP83867IR
关于 DP83867IR、我有两个问题:
- AMDIX 特性:
- 我注意到 PAP 系列具有 AMDIX 禁用搭接引脚
- 对于 IR 系列、默认情况下是否启用 AMDIX 功能?
- IR 系列中是否有任何搭接引脚可用于 AMDIX 控制?
- 差分对布线:由于 PCB 布局限制、我正在考虑跨越 TX/RX 连接:
- RX+/RX-→TRD_P[A]/TRD_N[A]
- TX+/TX-→TRD_P[B]/TRD_N[B]
启用自动 MDIX 后、此配置是否可接受?"
此致