This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:THETAJC 和 ThetaJB 信息

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477202/sn55lvds32-thetajc-and-thetajb-information

器件型号:SN55LVDS32

工具与软件:

我正在查找 SNJ55LVDS32J 的温升信息。  THETAJC_TOP 和 THETAJB 是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我已提交有关此信息的请求。 该过程通常需要大约2周的时间、因此我会在获得数据后更新该线程。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    结果如下:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 84.1.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 48.2.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 72.5.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 37.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 68.9.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 24.3.