This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:上电/断电序列

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478785/pca9306-power-on-off-sequence

器件型号:PCA9306

工具与软件:

嗨、团队:

当 VREF1 = 3.3V 且 VREF2 = 5.0V 时、是否指定了上电/断电序列?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当 EN 高于零时、开关才有效、所有输出电压均钳位在 VREF1。 因此、首先给哪个 VREF 上电无关紧要。

    请注意、有小电流流入 VREF2并从 VREF1流出;这可能会在 VREF2首先上电时升高 VREF1电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的答复。

    首次上电 VREF2时、VREF1电压会增加多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 VREF2/1的电流受电阻器的限制。 VREF1电压的行为取决于电源、去耦电容器和与其连接的任何其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定如果流经 VREF2/1的电流为低电平、VREF1电压将为低电平是否正确?
    示例:Current = 1.5至2.5mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将约为(VREF2−VREF1 −0.6V)/ 200 kΩ、即几 µA μ A。

    一般而言、如果上电时间不长、这并不重要。 但是、如果您想长时间关断一侧、隔离侧的唯一方法是强制将 EN 置为低电平。