This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:应用问题。

Guru**** 2756505 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues

器件型号:THVD8010
主题中讨论的其他器件:THVD8000

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.下图所示的应用方法是否正确?(共24个节点)
2.关于低通滤波器的问题、请根据示意图提供答案。

器件使用交流非隔离式电源(N 线连接到 GND)、低通滤波器可能无法实现预期的效果。 在这种情况下、应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我们正在审查您的问题、我们将设法在明天一天结束前给您回复。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    Unknown 说:
    1. 下图中显示的应用方法是否正确?(共24个节点)[/QUOT]

    我不确定。 我看到会产生3.3V 电压的电源吗? 而灰色文字、即交流110V 到250V。

    我们的器件无法连接到具有该高电压的交流线路。 您可能需要使用变压器来隔离电压、然后使用转接驱动器来驱动变压器。 请参阅下面的参考设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48c/tiduf48c.pdf?ts = 1737587174043

    [报价用户 id="469122" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues "]

    2.关于低通滤波器的问题、请根据示意图提供答案。

    器件使用交流非隔离式电源(N 线连接到 GND)、低通滤波器可能无法实现预期的效果。 在这种情况下、应该怎么做?

    [报价]

    我们有我之前提到的 TI 设计中的输入滤波器示例(图2-6)。 我不完全确定您要寻找什么样的滤波器、因为您的看起来更像尝试稳定共模。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复、

    a:下图是开发板应用的原理图。 图中所示的交流电源线是否直接连接到 TP3和 TP4网络以便使用?

    b  :下图是开发板应用的原理图。  图中红圈内的电路的实际功能是什么?

    c. 下面所示的实际应用(中性线 N 连接到 GND 地)的电路原理图是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="469122" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues/5656222 #5656222"]

    a:下图是开发板应用的原理图。 图中所示的交流电源线是否直接连接到 TP3和 TP4网络以便使用?

    [报价]

    交流电压是多少? 如果该过大、THVD8000可能会损坏。 对于更高的电压、您需要使用变压器来隔离和衰减交流信号。 不过、我们的 THVD8000无法直接驱动变压器。

    [报价 userid="469122" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues/5656222 #5656222"]

    b  :下图是开发板应用的原理图。  图中红圈内的电路的实际功能是什么?

    [报价]

    电路板的那个部分用于直流电源(例如电缆供电、而不是板/器件电源)。 电感器 L1和 L2将电源与器件的调制信号输出隔离。  

    [报价 userid="469122" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues/5656222 #5656222"]

    c. 下面所示的实际应用(中性线 N 连接到 GND 地)的电路原理图是否存在问题?

    [报价]

    220V AC 对于此器件处理过多、将会发生中断。

    您需要使用变压器来保护器件。

    请查看以下 TI 设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48c/tiduf48c.pdf?ts = 1739487567937&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010935

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    谢谢、

    a:在计划中、如果输入端子电压介于20~50V 和220V 之间、该如何修改电路?

    B. 能否使用两个 HTVD8000、一个接收器和一个发射器、增加传输距离? 如果是的话、可以改善多少呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="469122" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464466/thvd8010-application-issues/5662957 #5662957"]

    a:在计划中、如果输入端子电压介于20~50V 和220V 之间、该如何修改电路?

    [报价]

    在这种拓扑中、不能直接将两个不同的电源轨/输出连接在一起。 他们可能需要使用两个独立的网络。  

    b.  能否使用两个 HTVD8000、一个接收器和一个发送器、增加传输距离? 如果是、可以提高多少?

    这是通信正常工作所必需的。 其中一个发送器通过编码的电缆发送信号。 需要使用接收器对已编码信号进行解码、使其从差分信号返回到 TTL。 不能只使用一个。 (所有设置中至少需要2个 THVD80X0、一个用于发送、一个用于接收)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    谢谢。

    请帮助检查下面的原理图是否合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    编辑:我修改了我的回应,因为我意识到你在使用伪差分模式。

    参考设计中的偏置电阻 R154/155为10k Ω、原理图中的偏置电阻器为100 Ω。  

    参考设计中的原理图在 THVD80x0 A/B 引脚上包含连接到 GND 的15k 下拉电阻器、这在您的原理图中是看不到的。 我会在此处设置它们、并使用"不填充(DNP)"以防万一。

    缓冲电阻器(R128)应为4.7欧姆。 这是参考设计上的一个错误。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    请帮助查看下面的 原理图 

    此图与单个 THVD8000解决方案兼容。

    此链接中的文档指出、可以使用单个 THVD8000解决方案。 我是否理解正确?

      使用 THVD80x0器件通过交流电源插座  www.ti.com.cn/.../slla590进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这就是我之前提到的设计: https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48c/tiduf48c.pdf?ts = 1740443380163

    您参考的设计也可以正常工作。 TI 设计中的上述电阻器(R156和 R157)连接到 GND、因此您可以在原理图中修改该电阻器、但我认为您可以让这些电阻器 DNP (请勿组装)。  

    此链接中的文档指出、可以使用单个 THVD8000解决方案。 我是否理解正确?

    是的、这个想法是你有一个驾驶的---- 电缆--- 一个用于接收。  

    因此、您可以将一个用于发送板、另一个用于接收板。 (一次只需填充一个)。

    -鲍比