This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD71:如何将 RS485全双工收发器配置为半双工?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD70, SN65HVD71, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478245/sn65hvd71-how-to-configure-a-rs485-full-duplex-transceiver-as-half-duplex

器件型号:SN65HVD71
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72、SN65HVD70

工具与软件:

您好!

我使用 SN65HVD71收发器设计了一个全双工系统。 我还想在半双工模式下使用它。 您能告诉我实现这一目标的必要步骤吗?

此外、如需获取有关正确接线配置以及当前设置中是否存在任何错误的指导、我将不胜感激。

请您的帮助为荷。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R57和 R61的用途是什么? 终端电阻器应大得多、只能出现在总线的两端。 在单向连接中、只需要接收器上的一个。

    在集成式半双工收发器(例如 SN65HVD72)中、驱动器和接收器连接在一起。 直接从外部完成。 但请注意、半双工通信需要 DE 信号、因此您不能为此使用 SN65HVD71;而必须使用 SN65HVD70。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilker、

    克莱门斯的评论是正确的。 在全双工模式下、通常驱动器(Y/Z)没有端接电阻器、但接收器(A/B)会。 端接电阻应与电缆的阻抗匹配、RS422中的阻抗通常为100欧姆、但可能有所不同。

    对于半双工模式、您需要将驱动器和接收器电路相互连接。  

    您的目标到底是什么? 您是否计划在实际应用中从半双工切换到全双工? 或者、您只是希望在需要时具有这样做的灵活性?

    -鲍比