This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:TMUXHS4446 + TPS65987DDK 原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477634/tmuxhs4446-tmuxhs4446-tps65987ddk-schematic-review

器件型号:TMUXHS4446
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK

工具与软件:

我希望有人帮助我查看 USB/DP Alt.Mode 开关原理图、谢谢!

开关:TMUXHS4446

PD   :TPS65987DDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    您能否在本主题中发布 TMUXHS4446的原理图、然后我来快速看一下  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    请查看此文件、谢谢!

    e2e.ti.com/.../TMUXHS4446_2D00_SCH_2D00_pro.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

     TMUXHS4446的原理图看起来正确、应该能够在客户应用中正常运行。

    如果在此需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    谢谢您的参与。