This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:关于输入电阻

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475591/am26c32-about-input-resistance

器件型号:AM26C32

工具与软件:

嗨、团队:

因为客户使用 AMC26C32的内阻进行如下设计。

他们在这里发现了一些问题。 如果从马来西亚购买产品。  

他们认为内部输入阻抗被偏置、从而导致 OP 电压输出较低。 他们使用其他来源并且没有此问题>

您有任何建议以供客户参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证标称值。 输入电流最高可达2.5 mA (请参阅第5.6节中的 II 规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正如 Clemens 所指出的、我们不能保证此处的电阻超出名为"线路输入电流"的规格、在该规格中、此引脚上10V 的输入电压将为1.5mA 或更低、而此引脚上-10V 的电压将导致-2.5mA 或更低。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能解释一下为什么无法保证输入电阻吗? 因为托伦斯是大的? 或其他工艺影响? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅测试/验证当引脚电压为10V 和-10V 时、引脚的漏电流。 由于我们在数据表中没有专门为该器件指定输入电阻、因此我们不对其进行测试/验证。 (除了泄漏电流规格、我们没有输入电阻的最小值/最大值)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    请见下方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您指出这一点(我的错误)。 我查看了较新器件(使用新裸片)的验证数据、 当 Vcc=5V 时、室温下的平均值/典型值更接近20k 欧姆。 不过、我们没有旧器件(旧裸片设计)的数据可供比较。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    您的意思是、从现在开始生产的所有产品都将是20kr?
    而不是17KR? 我的客户 使用马来西亚制造的 IC、没有任何问题。
    来自墨西哥的人将会不正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说现在生产的所有产品都将是20克朗吗?

    这并不是真正的保证。 收集的数据来自一个批次(一个 Fab)、收集的大多数数据点都显示电阻接近20k。 我不知道旧芯片的典型配置是什么。 但数据表中的典型值不能保证为值、而且此参数没有最大限值。 我们仅保证最小值不应低于12k。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    您提到了 较新器件(使用新裸片)的验证数据。  当 Vcc=5V 时、室温下的平均值/典型值更接近20k 欧姆。

    我能否将其解释为旧模具产生的典型值是17KR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我能否将这解释为旧模具生产的典型值是17KR?

    我不知道。 从器件的角度来看、典型值是设计的目标。如果验证值大于最小值但低于最大值、我们并不总是更改典型值。 在不测试旧裸片的情况下、我们不知道旧裸片是否具有与17k 欧姆(典型室温)一致的验证数据。 此规格看起来涵盖了 Vcc 范围(4.5V 至5.5V)、温度范围为-55°C 至125°C、因此该典型值可能会随温度和电压的变化而变化。 17K 可能是整个温度和电压范围内的平均值。 在5V 和25C 下、旧芯片可能具有不同的电阻。  

    -鲍比