This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 中断

Guru**** 2771525 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478652/tcan1043a-q1-can-interrupted

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:THVD8000

工具与软件:

您好!

我的一个客户使用的是 THVD8000收发器和 TCAN1043A 器件。 但是、当它们以115200bps 的速率连续发送数据(通过32V 电力线传输)时、只有在它们在传输之间插入10ms 的延迟才能可靠工作。 他们想知道是否还有其他办法可以改善这一点? 谢谢你

我还可以通过电子邮件共享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    这听起来像是一个干扰问题。 当 THVD8000进行传输时、信号可能会耦合到 CANH/L 线路上并影响通信。 我会让客户在 THVD8000发送数据时探测 CANH/L 线路。  我还将查看使用的布线并在布局上验证这些线路的布线是否正确。  

    此致!

    Ethan