This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:图像保留

Guru**** 2922360 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478522/tdp142-image-retention

器件型号:TDP142

工具与软件:

大家好!  
我正在使用 TDP142RNQT 从 NVIDIA PC 源驱动4K 15.6 eDP 面板。  
它工作正常,但大约200小时后,我开始看到图像保留或重影。  

我想知道是否有人已经遇到过这样的问题、我还看到、在面板规格内、差动电压通常为 550mV、最大值为650mV。  
另一方面、TDP142的输出为1500mV、无法更改。 因此、我在电池板规格与转接驱动器可提供的功能之间存在两次差异、这可能会导致该问题。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这个问题发生在过去。 图像保持能力可能是显示屏本身的产物、而不是信号路径(TDP142)中的 DP 转接驱动器。

    数据表中的1500mV 是我们器件的线性度范围、而非输出幅值。 输出幅值与输入幅值直接相关、不由 TDP142本身设置。 您可以看到输出电压作为输入电压高达1500mV 的线性函数的变化情况:

    我建议您咨询面板制造商、看看他们以前是否看到过这种情况。 TDP142等转接驱动器只会将数据从源端传递到接收端、 不应造成图像保留等视觉伪影。

    此致!

    Shane