This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400V:THVD1400V 总线输入/输出放大器上的导线电阻;数字输入

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479582/thvd1400v-thvd1400v-wire-resistance-on-bus-input-output-digital-input

器件型号:THVD1400V

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否应该注意以黄色突出显示的导线电阻?

Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未附加;您必须使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单项。

    通常、RS -485能够承受长导线上的压降;驱动器在负载上产生±1.5V 以上的电压、而接收器检测到低至 ±0.2V 的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    这是更新后的图像文件。 您的意思是、如果电压没有下降到0.2V 以下、通信就可以正常工作吗? 我认为、使用 PCB 上的标准导线、将电压从1.5V 降至0.2V 可能很难做到这一点。 因此、我可以得出结论、使用标准导线是可以接受的、而无需过度关注导线电阻。

    Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;标记迹线的总电阻可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    清晰是正确的-上面显示的特定突出显示迹线的串联电阻可以忽略不计。

    话虽如此、我想指出几点:

    1.接线/电缆的串联电阻在距离上是不可忽略的-如果节点间的距离较大,就会很重要。 对于诸如150mm 到300mm 长的迹线、通常不会造成问题。  

    2.理想情况下、布线仍然具有阻抗匹配- RS -485应使用120欧姆的特性电缆/布线-因此布线应具有120欧姆的特性阻抗;这将影响布线的整体阻抗。 强烈建议此器件在~4.7m 及以上的范围内进行阻抗匹配(此器件足够慢、在这种情况下、较短的总线系统实际上不需要进行阻抗匹配)-并且无论数据速率如何、4.7m 是器件在信号转换时引起反射的点。  

    此致!

    Parker Dodson