This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:正在寻找器件

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479282/tcan1164-q1-looking-for-a-device

器件型号:TCAN1164-Q1

工具与软件:

TRX 团队、您好!

我的客户正在寻找具有以下要求的 CAN 收发器:

-最小的封装

-低成本

- 3.3V 输出电压

-数据速率为1Mbps

-汽车或工业都适用

-为 CANL 和 CANH 通道提供内部集成保护  

-总线保护首选58V

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    我可以查看 TCAN1057AV 或 TCAN1044AV

    • 两者都采用 DDF 封装(SOT-23-THN 8.12 mm² 2.9 x 2.8)。
    • "V"版本意味着器件具有 VIO 引脚、其中逻辑引脚可以以3.3V 电源为基准。  
    • 支持高于1Mbps 的数据速率。
    • 两者都具有适用于 CANH/L 线路的+/-58V 总线故障保护。  
    • 请阐明"内部集成保护"的含义。 您是否在寻找一定级别的 ESD 保护?

    如果您有任何其他问题、请告诉我们!

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我的坏报告、我参考的是3.3V 电源。 我认为它们无法在该电压域中运行。

     "内部集成保护"是指圈出的部分、见附图。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot-2025_2D00_02_2D00_26-093816.png

     

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    不用担心。 在此情况下、我推荐使用 TCAN3403或 TCAN3404 (数据表中的第4节解释了这些器件之间的差异)。 这些新款 CAN 收发器使用3.3V 电源、但仍与其他5V CAN 收发器和 ISO 11898标准完全兼容。

    至于你提供的截图、这个块只是各种总线保护方法的占位符。 TCAN340X 包括 ESD 保护(数据表中的第6.2和6.3节)、但通常而言、我们仍然建议添加诸如 ESD2CAN24-Q1之类 的外部保护二极管、以确保系统稳定可靠。  

    请告诉我这是否符合您的需求、否则我们可以不断改进搜索。

    -Ethan