Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1, TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAL9539-Q1、
工具与软件:
您好!
你好。
应用是可编程从(1.点火、2. 次级唤醒和 CAN 唤醒)。 必须 通过 TCA39306-Q1在 MCU 和 I/O 扩展器 TCAL9539-Q1之间建立 I2C 通信 。
在我的设计中、MCU I2C 引脚具有5V 域、 I/O 扩展器 TCAL9539-Q1具有3.3V 域引脚。
因此、是否可以为 TCA39306-Q1转换器 Vref2 (适用于具有5V 域的 MCU 侧)和 Vref1 (适用于具有3.3V 域的 I/O 扩展器 TCAL9539-Q1)提供设计支持、如下面的 SNAP 所示。

请尽快为您提供支持。
如果可能,我们可以有一个简短的电话, nenavath.laxman@zf.com 是我的官方邮箱 ID。
谢谢、此致
Laxman -硬件设计工程师
ZF CVCS -钦奈