This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDIO 为2.5V 时的功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479167/dp83869hm-power-consumption-when-vddio-is-2-5v

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 DP83869HM 进行 RGMII 到1G Base-T 的转换。 我将 VDDIO 用作2.5V。 在数据表中、我只能在 VDDIO = 3.3V/1.8V 时找到 VDDIO 电流消耗。  您能否为 DP83869HM 提供确切的电流消耗值。 以下是数据表的以下部分、其中列出了不同条件下的电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    由于这些是列出的典型值、因此它们可能略有不同。 我预计2.5V 时的 VDDIO 的电流消耗介于1.8V 和3.3V 之间。 我可以使用我们的 EVM 对 RGMII 到1000Base-T 执行双通道检查以进行确认。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当将 PHY 设置为在 RGMII 下以2.5V VDDIO 运行时、我看到了未连接时的10mA 电流消耗、而连接时的20mA 电流消耗。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的确认。