This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:默认禁用 LVDS 时钟和数据功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478667/ds90ub948-q1-default-disable-lvds-clock-and-data

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

我们现在遇到了一个问题、LVDS 时钟和数据信号会为我们的显示面板反向供电、然后我们就可以启用解串器的 GPIO 来选通3.3V 显示面板电源轨。 这会导致我们的显示面板出现一些电源时序问题。 想知道是否有办法默认禁用 LVDS 时钟和数据信号、然后在我们准备就绪时发出命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    您可以使用 OEN 和 OSSS 寄存器来禁用数据+ CLK。 请参阅数据表中的表7-1。