This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:过压保护特性

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477335/thvd4411-overvoltage-protection-features

器件型号:THVD4411

工具与软件:

您好!

第7.3.2章规定、总线引脚受到保护、可防止-16V 至16V 的任何直流电源短路。

绝对最大额定值表明差分电压不能超过+-6V (TERM 为 RS485)或+-22V。

目前尚不清楚器件在哪些情况下会损坏或只是进入热关断状态。

因此、您能否详细说明在以下情况下会发生什么情况:

  • RS485模式下的差分电压高于6V (使用 TERM)
  • 差分电压高于22V
  • 任何引脚上高于16V (或低于-16V)到 GND 的总线电压

 对于+-16V 以外的电压(例如+-24V 或+-36V)、是否有推荐的保护电路?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当端接电阻上的电压超过6V 时、电流会变得过大并将其烧毁。

    由于两个差分输入之间的电压超过22V、它们之间的隔离将被击穿。

    当 输入和 GND 之间的电压超过16V 时、它们之间的隔离将会断开。

    当您预计会有较大的电压时、请使用 TVS 对它们进行钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。

    [报价 userid="638850" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477335/thvd4411-overvoltage-protection-features "] RS485模式下差分电压高于6V 且有词汇

    器件可能会损坏。

    [报价 userid="638850" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477335/thvd4411-overvoltage-protection-features "]差分电压高于22V

    假设 TERM 已禁用、则这会超过绝对最大值、并且可能会损坏器件。

    任何高于16V (或低于-16V)的引脚上的总线电压至 GND

    这超出了绝对最大额定值、器件可能会损坏。  

    正如 Clemens 提到的、您可以尝试使用 TVS 二极管或齐纳二极管钳制电压、但这种方法用于瞬态保护。 如果电压存在较长时间、二极管将过热并断开。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    TVS 二极管实际上不是一个选项、因为允许高达+-15V 的 RS232信号电平。 因此、任何用户都可以将15V 电压施加到总线引脚上、同时仍处于 TVS 二极管不得导通的规格范围内。 因此、TVS 二极管必须跳闸的范围为15-16V。 我不认为有任何 TVS 二极管在宽温度范围内具有如此小的跳闸区域。 因此、该器件实际上无法在过压情况下得到保护、对吧?

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RS -232模式下、R1应该悬空、即向 RS -485 Z/B 引脚施加任何电压都将无效。 您希望防范的具体情况是什么?

    (实际上、几乎所有 RS -232输出都通过逻辑电源产生其电压、并使用小于±6V 的电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R3将被连接、因为它同时支持 RS232和 RS485。 该器件将在24V 环境中使用、因此应防止有人意外将24V 连接到任何 Teh 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    该器件将在24V 环境中使用、因此应防止有人意外地将24V 连接到任何 teh 引脚。

    很遗憾、我不知道在这些引脚上有任何电路可以用于防止长期/不确定的24V 短路。  

    我们确实有一些独立的 RS485收发器可支持40V 和70V 故障(THVD24XX)、但我认为我们的大多数 RS232收发器将无法在 DOUT 引脚上支持24V 电压。 (我记得、它们中的大多数只能处理大约13V 的电压)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS232如何符合标准? 他们至少不应该能够处理+-15V?

    如果将此标准忽略、那么就可以再次使用具有略小15V 突破性电压和聚合物保险丝的 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能是在这里误解了该标准、但我的理解是 RS232驱动器的输出状态需要能够输出5V 和15V 之间的电压(用于"起搏"逻辑)和-5V 和-15V 之间的电压(用于"存储"逻辑)。 因此、对于驱动器、我认为它们不需要承受+/-15V 输出、而是需要输出5V 至15V (或负)之间的电压才能符合要求。 由于 RS232的输出不应直接连接到其他 RS232输出、因此输出本身不需要承受+/-15V 的电压。  

    对于接收器、它们需要能够承受高达+/-15V 的电压、因为驱动器可能支持这些输出。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在 RX 和 TX 之间最大差分电压为22V 时、如果一个外部驱动器在芯片的 RX 引脚上提供15V 电压(在规格范围内)并且驱动器在芯片用5V 电压供电时驱动提供-9V 电压、芯片将会损坏? (总共24V 差分电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于此主题的问题。 22V 最大额定值是否也适用于 R2和 R3之间(因为第5.2章只说明了关于22V 的 R1&R2和 R3&R4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、当 RX 和 TX 之间的最大差分电压为22V 时、如果外部驱动器在芯片的 RX 引脚上提供15V 电压(规格高)并且驱动器驱动以5V 电压供电时提供的-9V 电压、芯片将会中断? (总共24V 差分电压)

    我不确定、所以我正在就此问题与我们的设计/系统团队进行核实。 我猜测它们之间没有这样的差异比较、但我需要等待反馈。

    关于此主题我还有一个问题。 22V 最大额定值是否也适用于 R2和 R3之间(因为第5.2章只说明了关于22V 的 R1&R2和 R3&R4)?

    从我可以看到、R2-R3并未以差分方式相互连接。 它们连接的唯一时间是启用了 RS485环回模式、但这会形成公共连接。  

    -鲍比