This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:我没有根据充电器类型(1A 或3A)观察到 OUT1和 OUT2的变化。 无论我使用的是1A 还是3A USB 充电器、两个输出都保持低电平。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478811/tusb320hi-i-did-not-observe-out1-and-out2-varying-based-on-the-type-of-charger-1a-or-3a-both-outputs-remain-low-regardless-of-whether-i-use-a-1a-or-3a-usb-charger

器件型号:TUSB320HI

工具与软件:

我在 UFP 模式下使用 TUSB320HI。 我的原理图如下:我在 R28和 R26处添加了5.1K 电阻器。

我遇到了下面的问题

我没有观察到  OUT1 和 OUT2  因充电器类型(1A 或3A)而异。 无论我使用的是 1A 还是3A USB 充电器、两个输出都保持低电平

CC1和 CC2处的电压如下:
在使用3A 充电器时、CC1引脚上的电压约为1.0V、这不在数据表中指定的范围内。  

我使用1A 充电器时、CC1引脚和 CC2的电压 约为0.4V

根据逻辑输出、我们打算仅在充电器为5V 3A 时才从 USBC 提供功率、但现在不会发生任何变化。