This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD701-Q1:TVS ESD701-Q1的 VCLAMP 与时间间的关系图

Guru**** 2824675 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478901/esd701-q1-the-figure-of-vclamp-vs-time-of-the-tvs-esd701-q1

器件型号:ESD701-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的、

我   、找到 VCLAMP 与时间的关系图和 TVS ESD701-Q1的 Ihold、您能帮助应用它们吗?

非常感谢!~

很棒!

张先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的8kV IEC 钳位波形:  

    我们没有 为此二极管表征 Ihold、您寻求此规格的原因是什么?  

    此致、

    Sebastian