This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232EIPWRQ1 -浸渍 DIP 涂层/纳米涂层后、输出为垃圾字符

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478778/max3232e-max3232eipwrq1--output-is-junk-character-after-dipping-in-dip-coating-nano-coating

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

MAX3232EIPWRQ1用于 DIAC 应用在复杂的通信板上,有一个独特的问题,只有这个 IC 在30 IC 在板上发生故障或输出是垃圾字符后浸在 DIP 涂层纳米涂层解决方案 PROMOSOLV UT10 2%用于保护 类似于保形涂层。

产品在涂层后工作良好,但涂层后失败  

在将 IC 替换为另一个不带涂层的新 IC 时、 电路板工作正常(交换测试)

DIAC 的输入/输出通过 USB 进行配置  

任何此类报告或了解发生这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    根据您所看到的情况总结、涂层似乎正在对器件造成某种程度的损坏。 我个人对解决方案/涂层会损坏器件的原因没有任何专业知识。 您可能需要考虑使用其他涂层解决方案。

    -鲍比