工具与软件:
你(们)好
客户在其 OBC 产品中使用 TCAN1145。
它们的系统中存在一个问题:主机发送的任何帧都可能意外唤醒辅助源。 它们将 固定帧配置为唤醒、而非固定帧将不会触发唤醒。
配置的 SWCFG=1、当意外唤醒时、它会更改为0。

原理图如下所示:

并且客户已排除以下情况:通过 WAKE 引脚唤醒;BAT12V 的电源电压在12.9V - 12.12V 之间波动、这是正常范围内;SPI 通信、读取和写入均正常。
他们的问题是:这是什么样的情况 SWERR 将显示为 1(正常原型为 0)? 如何解决该问题?