This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 锁定没有启动时出现问题。

Guru**** 2837620 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479185/ds250df230-an-issue-has-occurred-where-the-cdr-lock-is-not-engaging

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

我使用的是 DS250DF230 25Gbps 多速率2通道重定时器 、但我遇到了一个问题 CDR 锁定不启动 25MHz 时钟 .

在上搜索类似的查询 E2E 提出问题 我发现,似乎有一个 单独的编程指南文档 解决方案。 您也可以向我提供这份文档吗?

我还附上了 转换器原理图 非常有用。

PS、我想问是否可以共享 EVB (评估板)原理图 保护。

e2e.ti.com/.../4073.Circuit.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许世珍

    您可以通过下面的链接查看编程指南和原理图。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF230-DESIGN

    访问后、请查看编程指南中的手动速率编程部分。   DS250DF230的标准速率仅适用于具有30.72 MHz 时钟的情况。

    谢谢!

    Drew