This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:正在尝试连接

Guru**** 2875910 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, MSP430F5529, DP83TC811EVM, DP83TC812EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478017/dp83tc811evm-trying-to-connect

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EMSP430F5529、、 DP83TC811

工具与软件:

我正在尝试连接到此评估板、并通过 USB 进行基本的 PHY 寄存器读取/写入。 按照建议从 TI 页面下载了 SIEP 程序和驱动程序、但我的笔记本电脑(Windows)不同意这些驱动程序或其他程序、因为即使手动安装驱动程序、仍然无法识别 COM 端口、并且我无法与 PHY 通信。 有人能帮我理解我在这里做错了什么吗? 为方便记录、我一直使用 USB 转 MDIO 工具 连接到 DP83TD510E PHY、它运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lexie、

    DP83TC811EVM 需要在 MSP430上通过固件来完成 USB 转 MDIO 功能、但该功能在出厂时未刷写;DP83TC811EVM 用户指南的第4节中列出了执行此操作的步骤、遗憾的是、您需要单独的 MSP430F5529 Launchpad 板才能完成刷写。

    您之所以对 DP83TC811产品感兴趣、有具体原因吗? 我们通常推荐我们的新款 PHY (如 DP83TC812)、这些 PHY 不仅提高了性能、而且更易于使用。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、非常感谢您的答复。 我们已决定继续采用 DP83TC811、实际上-我们还在这里时、如果需要订购一些、您能告诉我连接到 DP83TC812需要什么吗? USB 转 MDIO 工具是否可以正常用于此任务、或者我们是否需要单独的硬件/Launchpad 来处理它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lexie、

    如果我们要订购一些器件、您能告诉我需要连接到 DP83TC812吗?

    DP83TC812的 EVM 是"DP83TC812EVM-MC"。 根据 其用户指南、板载 MSP430已刷写 USB 转 MDIO 固件、因此您可以在设置驱动程序后使用 Micro-USB 电缆将其直接连接到计算机来配置 EVM。

    该 EVM 是一款"介质转换器"设计、与 DP83TC811 EVM 有一些差异、因此您可以查看用户指南中的说明/方框图、看看它是否符合您的需求。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致!

    Evan Su