This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:模板节点的 cslit

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478793/tcan3413-csplit-of-teminating-node

器件型号:TCAN3413

工具与软件:

你(们)好

在4.5Mbps 或更高速度下出现错误问题。
我能知道下面 csplit 的合适值吗?
使用的是120欧姆。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们建议4.7nF。 较高的值可能会改善 EMC、但会在较高数据速率下使快速边沿失真。

    此致、

    Michael。