This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]器件标有 A5错误

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480511/faq-device-mismarked-with-a5

我收到的器件被标记为"A5"、但这未在数据表中列为一个选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题、即特定制造工厂之外的器件标有不正确的器件标识。 由于'A5'是器件的错误标记、因此'A5'将 不会 出现在数据表中。  收到的任何带有'A5'的器件都没有功能、质量或可靠性问题。 器件的性能未受到影响。  

    已进行审核、以了解发生这种情况的原因、并展望未来、所有受影响的器件已更正为数据表中列出的器件标识。 有材料与'A5'循环,这很可能是下一年左右的情况下,直到材料通过系统。   在之后带有制造生产日期代码的器件 2024年11月17日 、不应显示'A5'。  

    下面列出了受影响的器件以及 全部  合适的器件标识

    • ESD321DPYR -> A5、DD
    • ESD351DPYR -> A5、DE
    • TPD1E01B04DPYR -> A5、5C
    • TPD1E01B04DPYT -> A5、5C
    • TPD1E04U04DPYR -> A5、3K
    • TPD1E04U04DPYT -> A5、3K
    • TPD1E0B04DPYR -> A5、5D
    • TPD1E0B04DPYT -> A5、5D
    • TPD1E10B06DPYR -> A5、B1、B2、B6、BI
    • TPD1E10B09DPYR -> A5、A1、A2、A6、BJ
    • TPD1E1B04DPYR -> A5、4倍

     如有任何问题、请联系我们。