This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:使用RedriverIC、应用10M长的USB2.0线束上(两端加Redriver)、USB供电5V 500mA、怎么测试USB信号传输质量(没有眼图测试设备)、如何测试USB的传输速率(全速)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479581/tusb216i-redriveric-10m-usb2-0-redriver-usb-5v-500ma-usb-usb-full-speed

器件型号:TUSB216I

工具与软件:

使用转接驱动器 IC、当应用于10米长的电缆线束(两端增加 USB 2.0)时、转接驱动器以 USB 供电。没有眼图测试设备、我们如何测试5V 和500mA 信号传输质量?以及如何测试 USB 传输速率(全速)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berry:

    您可以用英语提问 、以便我们讨论一下吗? 谢谢!

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用转接驱动器 IC TUSB216I , https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325293/faq-tusb216i-how-do-you-create-a-system-with-a-10-meter-passive-cable-using-a-usb2-redriver 将其应用于一条10米长的 USB 2.0线束(两端都添加了转接驱动器), USB 由5V 和500mA 供电。 如果没有眼图测试设备、我们如何测试 USB 信号传输的质量呢? 以及如何测试 USB 传输速率(全速)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berry:

    如果没有眼图测试设备、我们如何测试 USB 信号传输的质量?

    准确表示转接驱动器影响 USB 信号的唯一方法是使用眼图。 如果需要、您还可以使用示波器来查看启用和未启用转接驱动器时信号的电压电平如何变化。 否则、没有其他方法可以提高信号质量。

    以及如何测试 USB 传输速率(全速)?

    您是否正在尝试测试 USB 连接是否保持一致的速率? 或者您是否只是想看看利率是多少?

    我们的 USB2转接驱动器仅涵盖 HS 信号、而不涵盖 LS 或 FS。 此转接驱动器不会增强 LS 和 FS 信号。

    您可以 FS 通过监控 CD 和 ENA_HS 引脚来确定是 HS 还是 LS/CD。 如果 CD 为高电平但 ENA_HS 为高电平、则信号为 LS/ESD FS。 如果 CD 和 ENA_HS 均为高电平、则为 HS 信号。

    谢谢!

    Ryan