This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP122A:HPD 引脚信息

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP122A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480206/sn75dp122a-hpd-pin-information

器件型号:SN75DP122A

工具与软件:

您好!

我有一个关于 HPD 引脚的问题。

目前、它与 CPU - SN75DP122A - HDMI 连接器结构连接。

DP 未使用、优先级引脚和 LP 引脚设置为高电平、TMDS 引脚连接到 HDMI 连接器。

查看数据表、好像应用了100K 的下拉电阻器、但您是否通常不会在 SN75DP122A - HDMI 连接器之间放置一个上拉电阻器?

我想知道哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与下拉电阻和上拉电阻相关的引脚是 TMDS_HPD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minwook:

    [quote userid="641804" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480206/sn75dp122a-hpd-pin-information 查看数据表、似乎应用了100K 下拉电阻

    我在数据表中找不到有关这方面的任何信息。  

    但是、您通常会放置一个上拉电阻器。  

    此致!
    J