This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:当 VSUP 从4.1V 上升时、INH 不输出

Guru**** 2465220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470534/tcan1043a-q1-inh-do-not-output-when-vsup-rise-from-4-1v

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

当我将 Vsup 从12V 关断时、电压降至4.12V、INH 不输出、然后接通电源、Vsup 升至12V、但 INH 不拉至高电平、是否正常?

我们使用 INH 来启用具有 WAKE 引脚的 PMIC IC、如果 WAKE 引脚电压低于5V (此处为 INH)、PMIC 将关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    我正在审核您的帖子、EOD 明天会给您回复。  

    感谢您的耐心等待、

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    感谢您的咨询。

    根据当前说明、该器件正在进入受保护模式、因为它低于 UVSUP。 有关 UVLO 的详细信息、请参阅电源特性部分中的 UVSUP 和数据表的第8.3.8.4节。

    一旦 VSUP 返回到 UVSUP 上升(~4.4V)以上、器件就会处于睡眠模式。

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    n`t 8.3.8.4、收发器将处于 CAN 关闭状态、但我 在数据表中没有找到 ICC 特性当 IC 处于 CAN 关闭状态时、Icc 在关闭状态下将低于5uA? 我认为在睡眠模式下它将低于 ICC。

    n`t VCC 和 VIO 发生欠压事件、收发器将进入睡眠模式、但 VSUP 上不会同时发生欠压事件(可能超过4.4V)、 然后 拉至 VSUP 12V、收发器仍将处于睡眠模式。

    有时 VSUP (小于 UVvsup)上会发生欠压事件、收发器在将 VSUP 拉至12V 后将进入正常模式。

     VSUP`s 至12V 后、收发器 μ s 状态的关键条件是发生 VSUOP 欠压。它可能处于不同的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    当 TCAN1043A 处于3.5V 至4.4V 的 UVSUP (下降)和 UVSUP (上升)范围内时、该器件处于受保护模式。 在受保护模式下、器件功能被禁用并具有高阻抗。 表8-4展示了这一点。 数据表中未提及受保护模式下的 ICC、但它将小于5uA。  

    TCAN1043A 在欠压事件后恢复到的模式取决于压降。 如果 VSUP 降至3.5V 至4.4V 的 UVSUP 范围、一旦 VSUP 返回到适当的电压(>4.5V)、器件就会处于睡眠模式。  

    但是、如果电压降至 UVSUP 范围(小于3.5V)以下、则器件将重新启动并进入"上电"序列。 这实际上是冷启动、器件将进入待机模式、并且在 VSUP 高于4.5V 后可能会进入正常模式。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    如果我的理解正确、由于预技术模式、即使 Vsup 在4.1V 冷启动后恢复上升、INH 也无法恢复到高电平。 这不是我的客户的预期行为、他们正在寻找其他没有保护模式的 TI CAN 器件。 遗憾的是、我的客户发现竞争对手有这样的器件、但我们没有。 对吧? 我们是否有没有不带保护模式的器件? 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    当 VSUP 降至 UVSUP 范围后、INH 可能会恢复为高电平。 它只需要正确的配置即可帮助切换模式。

    INH 与 TCAN1043A 所处的模式相关。 如果 VSUP 降至 UVSUP 范围(但不低于该范围)、则在返回到有效的 VSUP 电压后、器件将处于睡眠模式(INH 处于低电平)。 请参考数据表中的图8-4。 TCAN1043A 可以使用多种方法唤醒、这些方法可以将 INH 恢复为高电平(尤其是待机、正常和静音模式)。  

    当 VSUP 异常时、该保护模式是一项使总线和逻辑线路保持高阻抗的特性。 这可以防止在电压电平未知时发生任何损坏。

    如果您有任何其他问题、请创建一个新的 E2E 主题、以便我们能够整理问题。

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢你的帮助。 我想我需要通过电子邮件分享客户方框图以进一步讨论。