This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462-Q1与 SN65HVD1050-Q1之间这些器件 ESD 特性的差异

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-Q1, TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475076/tcan1462-q1-difference-of-these-device-esd-characteristic-between-tcan1462-q1-and-sn65hvd1050-q1

器件型号:TCAN1462-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1050-Q1、、、 ESD2CAN24

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户在设计的电路板上执行了 ESD 测试、如果使用 TCAN1462-Q1和 SN65HVD1050-Q1。 在结果中、当使用 SN65HVD1050-Q1时、 电路板正常运行。 但是、在使用 TCAN1462-Q1时、它们在同一个电路板上会出现 CAN 通信错误。

这种电路差异仅使用  TCAN1462-Q1或 SN65HVD1050-Q1。  

客户猜测此差异来自这些器件 ESD 特性的差异。

在数据表中、TCAN1462-Q1的数据表"EMC 性能:支持 SAE J2962-2和 IEC 62228-3 (最高500kbps)无需共模扼流圈"。 SN65HVD1050-Q1被认为是"EMC 优化"和"•低电磁辐射(EME)"。 我认为每个器件都有 自己的 EMC (EMS)测量电路。

您能否介绍这些器件的 EMC 测量方法?

特别是关于 SN65HVD1050-Q1、这位客户对"EMC 优化"的意思感兴趣。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    SN65器件是一款支持较低数据速率的较旧器件。 速度较低时、我们可以观察到更低的发射。 因此、该器件针对发射进行了设计和优化。 TCAN 器件较新、支持更高的数据速率和更强的边沿速率、但仍然通过了发射测试。 请 在此处查看报告。

    请注意、如果问题 与 ESD 而非 EMI 更相关、则二者的 ESD 等级不同。 即、SN65以强大的 ESD 钳位行为和瞬态抑制而闻名、这有助于在 ESD 冲击时更好地恢复。 如果与 ESD 相关、则可以包含 ESD2CAN24;如果与 EMI 相关、则将结果与 CMC 进行比较以获得更高的数据速率。

    您可以共享 ESD 测试波形以了解每个器件的反应。 谢谢、您可以进一步共享与本参考手册类似的 CANH、CANL、TXD、RXD 波形、以帮助阐明 CAN 通信中针对观察到的误差的差异。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的答复。 很抱歉、我无法访问您所附的报告。 您能否检查链接是否正确?

    >SN65以强大的 ESD 钳位行为和瞬态抑制而闻名、这有助于更好地从 ESD 冲击中恢复。

    ⇒这意味着 SN65的 ESD 特性优于 TCAN 器件? 从数据表可知、SN65的 ESD 特性(CDM)高于 TCAN、如下所示。

                                                   SN65

                                                   TCAN

    产生强大 ESD 钳位行为的原因来自于上述特性。 这种理解是否正确?

    如果您有任何信息、您能不能说这些差异的原因是什么电路 结构?

    >SN65设备是支持较低数据速率的较旧设备。 速度较低时、我们可以观察到更低的发射。 因此、该器件针对发射进行了设计和优化。

    ⇒我了解 SN65器件的 EMC 优化用于低速通信(大约1Mbps?)。

    此致、

    Teritama  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    感谢您的回复。 很抱歉、我无法访问您所附的报告。 您能否检查链接是否正确?

    请访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1391679/faq-tcan1044a-q1-can-lin-and-sbc-emc-and-compliance-reports?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%253Atrue%2520emc%2520compliance 

    强大的 ESD 钳位行为源于上述特点。 这种理解是否正确?

    您还可以比较 ESD 瞬变、即200V 与30V

    [报价 userid="386772" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475076/tcan1462-q1-difference-of-these-device-esd-characteristic-between-tcan1462-q1-and-sn65hvd1050-q1/5669412 #5669412"]我了解 SN65器件 EMC 优化版适用于低速通信(约1Mbps?)

    是的、根据数据表的建议您回答正确、谢谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    我也无法访问这个。 我只能看到以下消息。

    您还可以比较 ESD 瞬变、即200V 与30V。

    在⇒模型和 Vtran (通过 DCC 产生的慢速瞬态脉冲)中、Δ T 瞬态特性是否低于该值?

    是的、根据数据表的建议、您回答正确、谢谢。

    ⇒我明白了。 谢谢。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teritama-San:

    我也无法访问此文件。 我只能看到以下消息。

    我建议与您的区域 TI 代表联系、以帮助您访问并提供报告。

    [报价 userid="386772" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475076/tcan1462-q1-difference-of-these-device-esd-characteristic-between-tcan1462-q1-and-sn65hvd1050-q1/5672578 #5672578"]在机器模型和 Vtran 上采用 DCC 慢速瞬态脉冲技术时、ESD 瞬态特性是否低于机器模型和 Vtran 的值?

    谢谢、我将下面 SN65器件的200V 瞬态脉冲与 TCAN 器件的30V 瞬态脉冲进行比较。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的大力支持。

    我明白你的不受刺激。  

    此致、

    Teritama