This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:我们可以使用 USB 3端口用于 DIAC 用途,

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478890/max3232-can-we-use-usb-3-port-for-diac-purpose

器件型号:MAX3232

工具与软件:

我们是否可以使用 USB 3端口进行 DIAC 用途, 在这种电路连接加载或编程过程中应遵循什么 PRECAUSION

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我不知道您具体要问什么。 RS232器件通常与 UART 搭配使用作为软件协议、但从技术上讲、只要信号是单向的并且器件支持数据速率、就可以将其用于其他用途。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我更感兴趣的是了解故障%,也使用 USB 典型值 A 输入和输出,因为当我们使用 USB 类型 A 输入/输出时有16%的故障。

    如果你可以把一些知识在这个。将会很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232不是 USB 器件。

    请展示您的原理图。