This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:接收器传播延迟时间内的最大基准

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479302/thvd1420-maximum-deference-in-receiver-propagation-delay-time

器件型号:THVD1420

工具与软件:

我使用两个 THVD1420组件。

在接收器模式下、这些元件之间的最大偏斜是多少?

我需要此参数来定义能够运行的最大频率。

注意当然、我可以选择最大接收器传播延迟时间(75ns)。 数据表没有指定最小值、所以我假设最坏的情况是0ns。

这使得元件之间的最大偏差为75ns。 我的问题是、是否有其他信息可以帮助缩短这段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    我想我们没有任何其他参数、如器件间延迟。

    我找到了该部件的验证数据的数据库。 如果您向我提供您很好奇的 Vcc 和温度、我可以尝试缩小我们为此器件测量的传播延迟。 (不过、对于我提供的任何值、我仍然会增加一些裕量)。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    此器件能够在非常宽的温度范围内工作、因此我无法提供特定的温度。
    标称电压为3.3V。

    在这种情况下、您能分享最小和最大传播延迟吗?

    谢谢!
    Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    当 Vcc=3.3V 时、我看到最小值更接近35ns、最大值更接近50ns。  

    温度越高、传播延迟值就越接近50ns 时间。 低温会让您接近35ns 的时间。

    在室温下、该值将介于中间某处。

    对于这些值、我仍然需要一定的裕量、因为器件变化可能会对其产生一些影响。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!
    感谢您的帮助

    Ariel