This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:未识别 TUSB9261+Windows11

Guru**** 2866760 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471189/tusb9261-tusb9261-windows11-is-not-being-recognized

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

亲爱的大家好

您好!

我正在 PCB 上使用 TUSB9261。

现在、 我遇到了无法识别的特定 PC 上的问题。

PC 为 Windows11、 CPU:i9-14900KF 和芯片组:Z790-S01。

无法 识别。

您是否有关于 TUSB9261未被识别的任何信息?

此致。

Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    此设备是否能在其它 PC 上识别? 您正在使用哪种固件? 是否有指示未被识别、如黄色感叹号、或者 TUSB9261板甚至没有枚举?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    请您对您的回复进行评分。

    另一台 Windows11 PC 被  识别为 TUSB9261、但  无法 识别 Windows11、CPU:i9-14900KF 和 Chipset:Z790-S01的 PC。

    我将介绍以下内容。

    >现在固件版本

    > 像黄色感叹号一样被确认,或者 TUSB9261板甚至没有枚举

    如果你有新的固件, 你能提供它吗?

    此致  

    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    我们没有任何新固件、我想知道您是使用 TI.com 上提供的固件之一、还是开发自己的固件。

    是否可以收集有关此工作中的 Windows 11 PC 的更多信息、例如 CPU 或芯片组? 任何其他差异也很好。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan


    我正在使用的  固件在 TI.com 上提供。

    是否可以收集更多关于此运行中的 Windows 11 PC 的信息,如 CPU 或芯片组?

    对于所有 PC 正常,CPU:i9-14900KF 和 Chipset:Z790-S01的 PC 不仅 被识别。

    >您是否得到了一个指示,它没有被识别像一个黄色感叹号,

    USB type C PC 的连接器:已识别、但不能访问 TUSB9261上的 SSD

    USB A 型 PC 的连接器:无法识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    通过 Type-C 识别到 USB 后、它是否会出现在设备管理器中? 它被识别为什么,I.E 磁盘驱动器,其他设备。 VID 和 PID 的名称是什么?

    您能否将该设计的原理图发送给我们以供我们审阅?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    很抱歉这么晚才回复。

    我没有收到客户的反馈、因此请稍候。

    此致

    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    不用担心,只要你有任何东西,让我知道。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    由于我尚未收到客户的任何反馈、我将立即关闭此 TT。

    非常感谢!

    此致