This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:失效防护偏置电路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478812/thvd1510-fail-safe-bias-circuits

器件型号:THVD1510

工具与软件:

我们正在考虑为 THVD1510安装外部失效防护偏置电路、如附加的图所示。 具体来说、目的是以下两点。
(1)防止接收器输出在总线空闲状态下未定义为开路时的失效防护措施。
(2)通过使驱动电流持续流至+200mV 或更高来提高抗噪性能、即使所有连接至总线的收发器 IC 都处于接收状态、也将总线逻辑固定为高电平。

然而、可连接至总线的单元数量受到上拉和下拉电阻器值的限制、因此我们需要考虑常数。 (将来会考虑这些常数。) 如果此电路配置存在任何不利影响或问题、请告知我们。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1510本身具有失效防护输入、不需要外部偏置电阻器;终端电阻器将强制总线空闲到0V、这确保会导致 R =高电平。

    如果总线上的任何位置有没有失效防护输入的接收器、或者如果您想提高空闲总线的噪声容限、则可以添加这些电阻器。 请注意、整个总线上只需要一组失效防护电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    克莱门斯一如既往的正确。

    您可以添加外部失效防护电阻器以获得额外的噪声容限。 主要问题是您不希望太多节点使用这些电阻器、因为它会在总线上引入额外的泄漏电流。 RS485以阻抗的形式将漏电流限制为375欧姆。 正如 Clemens 提到的、它通常仅在一个节点上完成(我通常在驱动器上看到它、但在接收器节点上也可以看到)。

    正如 Clemens 所指出的、一些类似器件具有内部失效防护偏置、其中 Vth+为负值、因此不需要外部失效防护、但在空闲条件下仍有助于提高噪声容限。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    根据您的回答、我理解以下内容。 您能否仅确认一下、以确定这一理解是否正确?
    1.基本而言、使用 THVD1510时、不需要失效防护偏置电路、但添加这些电阻器以提高噪声容限不会影响通信操作。
    2.如果通过 RS485连接的所有设备的 RS485收发器 IC 都是 THVD1510、则不需要失效防护偏置电路。
    3.在此基础上,可以用一个失效防护偏置电路来提高抗噪性,但整个总线只需要一组失效防护电阻。
    特别是关于3、请确认所附图表中的想法是否正确。



    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 基本上、在使用 THVD1510时、不需要失效防护偏置电路、但添加这些电阻以提高噪声容限不会影响通信操作。[/QUOT]

    正确、失效防护偏置电路对通信的影响极小。 电阻器值不应低于375欧姆(RS485漏电流标准)

    2. 如果通过 RS485连接的所有设备的 RS485收发器 IC 都是 THVD1510、则不需要失效防护偏置电路。[/QUOT]

    正确。 这些器件中的 VTH+为负、应在开路或空闲条件下(假设环境噪声很低)强制 R 为高电平。

    3. 在此基础上、可使用失效防护偏置电路来提高抗噪性、但整个总线只需要一组失效防护电阻器。
    特别是关于3点、请确认所附图表中的想法是否正确。
    [/quote]

    正确、您也可以将其放置在右侧最远的接收器节点上。 通常它位于终端电阻器节点之一、无论哪个节点都无关紧要。

    -鲍比

    [/quote][/quote]