This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:该 IC 未与微控制器通信

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476458/tss721a-this-ic-is-not-communicating-with-micro-controller

器件型号:TSS721A

工具与软件:

您好!

我正在使用这个 M-Bus 从 IC。 根据以下相关情况、我通过 PNP 晶体管将 Tx 引脚输出(IC 的)提供给光耦合器(H11L1)。 在光晶体管的输出侧、始终会出现高信号、并且即使在 IC 的 Tx 引脚上进行切换后也不会变为低电平。 请查看此问题。

此外、请在以下条件下分享 VDD 引脚 pf IC 的最大输出电流:

1、RIS - 50欧姆

2. SC - 100nF

3. RIDD - 15千欧(30千赫也尝试过)

4. STC - 220 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还想知道此 VDD 电流是否可以增加、因为我们的要求是> 2mA??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到 TI 的回复、因为已经 是2天了。

    我正在等待 TI 的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archin、

    为了理解您的问题:收发器的 TX 引脚正在切换、但光电二极管的输出不在切换、这是正确的吗? 您能否分享光电二极管的规格? 听起来 TI 器件正常工作、但可能无法驱动光电二极管的相应低和高逻辑信号阈值。

    我仍在探究 VDD 电流的问题。

    此致、

    Eric Hackett