This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:雷霆螺栓4应用

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, ESD451, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479415/esd451-thunder-bolt-4-application

器件型号:ESD451
主题中讨论的其他器件: TPD1E0B04、TPD1E01B04

工具与软件:

您好!

 ESD451是否适用于 雷霆螺栓4或5的应用?

我看到 IO 电容为0.5pF。 或者 TPD1E0B04是更好的建议吗?

Intel TBT4或5 AVL 列表中是否列出了任何 ESD 器件?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我会推荐 TPD1E01B04或 TPD1E0B04、因为它们是我们 在最低 Vrwm 下电容最低的二极管、可支持 Thunderbolt 4/5速度。  

    此致。

    Sebastian