This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:可以将其配置为连接 eUSB 主机的 USB2吗?

Guru**** 2904840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E11, TUSB2E22EVM-CAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479339/tusb2e11-can-it-be-configured-as-usb2-to-eusb-host

器件型号:TUSB2E11
主题中讨论的其他器件:TUSB2E22、、 TUSB2E22EVM-CAT

工具与软件:

TUSB2E11 (或 TUSB2E22)是否可以配置为连接 eUSB 主机的 USB2?

换句话说、TUSB2Exx 是否能够将常规 USB2主机端口转换为 eUSB2主机?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIA:

    它并不是那么有效。  但是没有 eUSB2集线器、因此、我认为将 eUSB2中继器配置为器件应该可以实现相同的目标。   

    eUSB2器件-> eUSB2中继器(器件)-> USB 2.0主机

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas、感谢您的快速响应。  

    我不知道我在跟你走。  问题是 TUSB2Exx 是否可以将常规 USB2主机端口转换为 eUSB2主机。 eUSB2器件无法用作主机、因此将 eUSB2主机从常规 USB2主机中唤醒的目标无法实现。

    我相信、中继器无论如何都会将常规 USB/eUSB 数据包转换到任何方向。 问题是、是否有一个函数可以将 USB2主机复位和线性调频脉冲功能转换为正确的 eUSB2状态? 我甚至不确定 eUSB2规范中是否定义了此功能。

    似乎我的问题的答案是:不、TUSB2E11器件无法用作 eUSB2主机。 在这种情况下、您是否可以推荐任何在本地实现了 eUSB2主机的德州仪器(TI) MCU?

    此致、

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我的观点是这样的。  编码 可以 使用 eUSB2中继器在 USB 2.0主机中创建 eUSB2主机、然后您将拥有一个 eUSB2主机。  eUSB2主机就只能与单个 eUSB2器件通信。   

    这实际上与下面的图5相同、但在该模式下、它被称为配置为外设(或设备)模式的 eUSB2中继器。  在该模式下、有一个函数可以将 USB2主机复位和线性调频脉冲功能转换为正确的 eUSB2状态?"  

    有关 eUSB2的四大须知

    不过、我可能误解了你的问题。  否、eUSB2中继器不是独立的主机或设备。   目前、很少有处理器实现 eUSB2接口。  我们尚未在我们的 MCU 中实现它、但将来可能会发布它。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholaus、感谢您提供参考文档。  

    然后、图5右侧的 eUSB2段将用作"eUSB2"主机。 因此,如果我剪切图4的右侧(来自本地 eUSB2主机的 eUSB2 ,并连接线路,就像这样

    左侧中继器应配置为"外设"、右侧应配置为"主机"。 这应该起作用、对吧?  那么、我是否可以使用 TUSB2E22EVM-CAT 双通道板来执行整个 eUSB2流量?

    此致、

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这是一个常见问题、但没有、eUSB2中继器无法以这种方式工作。  根据规范、它不旨在通过 eUSB2与另一个中继器通信。   

    此致、

    Nicholaus