This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:高速 I/O 是否支持 USB3.2 - 10Gbps 的 VCM?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479872/tmuxhs4212-does-the-high-speed-i-o-capable-for-vcm-of-usb3-2---10gbps

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户将将 TMUXHS4212用于 USB-C 应用、并支持高达10Gbps 的速率

他们发现高速 I/O (max)在 VCC = 3.3V 时可以承受 V骨 密度= 1.8V 的高电压

在 USB3.2规范中、我们看到连接器侧的 VCM 最大值可能高达2.2V

如果我误解了、请纠正我、

以及该描述、如果我们按如图所示绘制原理图

TMUXHS4212的 RX 侧(红圈)是否会被 VCM 损坏?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您是对的、TMUXHS4212由3.3V 供电时、其输入信号可高达1.8V。  

    如果应用中的器件性能超出建议的规格、我无法保证它的性能。  
    RX 侧引脚可能会损坏。 2.2V 处于绝对最大额定值范围内、 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    谢谢!

    近红外