This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:需要咨询的一些问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479467/tusb422-a-few-questions-to-consult

器件型号:TUSB422

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 TUSB422。 由于 USB 电缆同时具有正向和反向连接、因此我们需要回答几个问题:

1. TUSB422如何根据 CC1/CC2来识别 USB 电缆是正向还是反向插入?


2.设备需要支持正向和反向插入,传输 USB3.0数据。 它是否应该配备 USB 开关(例如 FUSB340)? 如有需要、请帮助推荐该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于正向和反向通信、需要将端口配置为 DRP。 TUSB422也可以实现这一点、但这需要拔下和插入 USB-C 电缆。 DRP 模式下的 CC1和 CC2线路将在高电平(5V)和低电平(0V)之间振荡大约750ns 的间隔。  

    UFP 会将 CC 线路拉至0V、并等待插入 DFP、这样会上拉这些线路、从而建立连接。 数据将从 DFP 流向 UFP。

    DFP 会将 CC 线路拉至5V、并等待插入 UFP、这样会下拉线路、从而建立连接。 数据将从 DFP 流向 UFP。

    DRP 将使这些线路发生振荡、并能够检测 UFP 和 DFP。 并将自身配置(DRP)为相反的。 数据将从 DFP 流向 UFP。  

    更换角色将需要重新插入 USB-C 电缆。 如果需要在不移除连接的情况下交换角色、则需要 PD 控制器。