This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:活动 LED 不能正常工作

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479571/dp83848i-active-led-doesn-t-work

器件型号:DP83848I

工具与软件:

DP83848的 LED_ACT/COL 无法正常运行。
它持续保持在高电平状态。
其它指示灯工作正常。

情形1)当读取 PHYCR (0x19、0d25)时、值为0b1100010111100001。

位6 (LED_CNFG[1])= 1、位5 (LED_CNFG[0])= 1
LED ACT 不工作


案例2)在更改 LED_CNFG[1]= 0和 LED_CNFG[0]= 0之后、

该值变为0b1100010110000001
LED ACT 仍然无法运行

此电路用于 RMII 模式、并且寄存器值在每种情况下如图所示。


请告诉我原因。
我连接电路图。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    为了确保活动、LED_LINK 是否在模式2上闪烁? 在模式2上、LED_LINK 应该闪烁以指示活动是否存在、是否使用模式1下测试 LED_ACT 的测试设置?

    [报价用户 id="625414" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479571/dp83848i-active-led-doesn-t-work "]

    案例2)在更改 LED_CNFG[1]= 0和 LED_CNFG[0]= 0之后、

    该值变为0b1100010110000001
    LED ACT 仍然无法运行

    [报价]

    请注意、在这种情况下、只有发生碰撞时、LED ACT 才会亮起。 您是否尝试过引起碰撞以查看 LED 是否亮起?

    根据您提供的信息、我建议尝试模式3、它将检测操作的双工状态、以查看 当 PHY 处于全双工时 LED 是否不亮起。  

    我们是否还可以获取原理图的 pdf 版本? 屏幕截图像素化、很难阅读。  

    请告诉我。  
    此致!  
    J