Other Parts Discussed in Thread: AM2432, DP83822I
主题中讨论的其他器件:AM2432、 DRA821
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在使用处理器 DRA821和 AM2432评估 DP83822I。
当客户将 DP83822I 的 RX_D3设置从 MODE2更改为 MODE1以启用自动协商功能时、处理器 DRA821或 A2432无法访问 DP83822I。 不过、并未更改 PHY 地址。
当 RX_D3具有用于 MODE2的外部上拉10kΩ 和下拉2.4kΩ 时、处理器可以通过 PHY_Add="00000"访问 DP83822I。
但当 RX_D3为 MODE1打开时、处理器无法通过 PHY_Add="00000"访问 DP83822I。
请查看下面随附的。
e2e.ti.com/.../DP83822I-RX_5F00_D3-PHY_5F00_AD4-issue.xlsx
您知道访问 PHY 地址时导致此问题的原因吗?
此致、
二宫幸志