This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306是否支持1MHz I2C 通信?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479900/pca9306-can-pca9306-support-1mhz-i2c-communication

器件型号:PCA9306

工具与软件:

嗨、团队:

只需确认、 PCA9306是否可以支持1MHz I2C 通信信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    是的、这是可以实现的。 设计注意事项涉及 I/O 通道上的外部上拉电阻/输出容性负载、有助于实现1MHz 速度。  有关 ts 电阻大小调整 的更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva689.pdf 252Fwww.google.com%252F、从而帮助满足1MHz 时序要求。  

    此致、

    插孔