This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:TRSF3221E 和 TRS3227E 之间的区别

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E, TRS3227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479649/trsf3221e-difference-between-trsf3221e-and-trs3227e

器件型号:TRSF3221E
Thread 中讨论的其他器件: TRS3227E

工具与软件:

大家好、团队成员:

1) 1) TRSF3221E 和 TRS3227E 之间有何区别?

2) 自动断电(TRSF3221E 支持) 和自动断电+(TRS3227E 支持)有何区别?

我找不到 与这些数据表的明显差异。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1不同、3227具有自动断电增强版。

    2.当接收器未检测到有效信号时(即、当电缆未连接到 PC 时)、3221的驱动器会断电。 当 TX/RX 信号在过去30s 内没有变化时、3227的驱动器将断电(通过将/INVALID 输出连接到 FORCEON 和/FORCEOFF 输入、3227的运行方式可与3221类似。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    克莱门斯是正确的。 如果您有其他问题、敬请告知。

    -鲍比