This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05C:8V VRMS

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05C, BZX84C8V2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479657/tsd05c-8v-vrms

器件型号:TSD05C

工具与软件:

嗨、团队:

客户在8V VRMS 条件下使用 TSD05C。 在这种情况下使用时、器件会正确钳位工作。

1.持续施加8V 电压的设备是否正常? 即使击穿电压为7V 最小值也是如此。 客户并不关心泄漏电流。

2. 这种情况不会影响设备的使用寿命?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8 V RMS 为±11.3V 峰峰值。

    TVS 二极管仅设计用于短瞬态电压;因此仅指定了峰值脉冲功率/电流限值。

    实际的泄漏电流是多少? 图5-1/5-2显示了大约5A 的典型电流、功率耗散为40W;产生的结温约为27000 °C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    正如 Clemens 提到的、TVS 二极管设计用于 NS-us 范围内的短瞬态电压。 这肯定会损坏二极管、具体取决于电流情况、因为它会持续导通并过热、直到最终发生故障。  

     TSD05C 在您的应用中有什么用途? 您是否尝试过钳制8V 条件以避免损坏 IC 下游?

    或者您是否希望二极管用于 ESD/浪涌保护、理想情况下它不会在8V 条件下进行钳位?  

    如果需要钳制直流过压、我推荐使用 BZX84C8V2  或 SZMM5Z8V2-Q1等齐纳二极管。

    此致、

    Sebastian